Programación local de TeSys Tera
PELIGRO |
|---|
|
Riesgo de descarga eléctrica, explosión o
arco eléctrico
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
La programación local puede utilizarse para programar puntos de ajuste y leer errores detectados. Configure el Tesys Tera usando el software SoMove o una interfaz hombre-máquina (pantalla) para configurar los parámetros.
La hoja de configuración de parámetros (incluida con la documentación final del pedido del CCM) enumera todos los parámetros específicos de fábrica para la aplicación de cada dispositivo. Toda configuración que no se muestre en esta hoja de configuración de parámetros se mantiene con los valores predeterminados del dispositivo. Para restablecer el controlador TeSys Tera a su configuración predeterminada, mantenga presionado el botón de prueba/restablecimiento de 16 a 20 segundos.
Configuración con IHM
La IHM puede suministrarse como una opción montada en la unidad o como un kit de programación portátil separado que contiene una IHM y un cable de conexión de 3.3 pies (1 m).
-
Conecte la interfaz hombre máquina a la unidad TeSys Tera:
-
Si se suministra como una opción montada en la unidad, la conexión se realiza en la fábrica.
o
- Conecte el kit de programación al puerto RJ-45 estándar montado en la unidad.
-
-
Ingrese la corriente de carga completa (FLC):
-
Usando la IHM, inicie sesión en el modo "Admin": MENU > FIRST SETUP > SYSTEM SETTING > IFLC1. (MENÚ > PRIMERA CONFIGURACIÓN > CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA > IFLC1)
NOTA: Si desea más información, consulte la Guía del usuario del controlador de gestión de motores TeSys Tera y el Manual del usuario de la unidad de operador de control LTMTCUF del TeSys Tera específico para su protocolo de comunicación de red. (Consulte Publicaciones relacionadas con el CCMi para obtener el número de los documentos).
-
Cómo configurar con el software SoMove
Para obtener detalles sobre el software SoMove, consulte la Guía del usuario del controlador de gestión de motores TeSys Tera específica para su protocolo de comunicación de red (consulte Publicaciones relacionadas con el CCMi para conocer los números de documento).
PELIGRO