Ubicación del CCM
PELIGRO |
|---|
|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
destello por arco eléctrico
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
Los CCM están diseñados para utilizarlos en ubicaciones no peligrosas. Elija una ubicación para la instalación que esté bien ventilada y libre de humedad, polvo y suciedad excesivos. La temperatura del área no debe ser menor que 0 °C ni mayor que 40 °C. Proteja el CCM de la entrada de agua o de humedad. Si es necesario, proteja el CCM de la condensación solicitando calefactores internos.
Requisitos de espacio
Instale los CCM en un área con un espacio libre mínimo de 0.9 m (3 ft) al frente de una construcción al frente del tablero. Se necesitan 0.9 m (3 ft) adicionales detrás de una construcción “espalda con espalda”. Este espacio libre proporciona el espacio adecuado para desmontar e instalar las unidades. (Es posible que se requiera más espacio para algunas aplicaciones; consulte los códigos de instalación locales y nacionales correspondientes). Deje al menos 13mm (0.5in) de espacio entre la parte posterior de la parte frontal de los CCM y la pared. En las ubicaciones con humedad, deje por lo menos 6 in (152 mm).
Al seleccionar una ubicación para la instalación de un CCM, considere detenidamente la accesibilidad, los espacios libres en la parte superior y las expansiones futuras. Si se consideran estos factores, se minimizan muchas dificultades durante esta y futuras instalaciones del CCM.
PELIGRO |
|---|
|
Peligro de quemaduras por GASES CALIENTES
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
El área sombreada (consulte Área libre de obstrucciones requerida) por encima del CCM con contención de arco debe estar libre de obstrucciones.
Alineación del CCM
Prepare una superficie lisa y nivelada para la instalación. Una cimentación desigual puede causar la desalineación de los bloques de transporte, las unidades y las puertas. La superficie debajo de un CCM debe ser de un material no combustible a menos que se instalen placas en la parte inferior de cada sección vertical.
PELIGRO