Modificación de las ubicaciones de los sujetadores de fusibles
PELIGRO |
|---|
|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o destello
por arco eléctrico
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
Instale bases de fusibles de 30 y 60 A para el tamaño y la clase de fusible adecuados y la tensión máxima en las unidades de arranque de tamaño 1 y 2. La bandeja de la base del interruptor de desconexión tiene cinco juegos de orificios de montaje para tal fin. La base del fusible inferior se instala en los orificios de montaje correspondientes en la fábrica (consulte Ubicaciones de los sujetadores de fusibles de tamaño 1 y 2). Si cambia de clase de fusible podría necesitar sujetadores y bases de fusible adicionales.
Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
PELIGRO