Programación local del TeSys T
PELIGRO |
|---|
|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
arco eléctrico
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
Utilice la programación local para programar puntos de ajuste y leer errores detectados. Configure el Tesys T utilizando SoMove™ o una IHM (pantalla) para configurar los parámetros.
La hoja de configuración de parámetros (incluida con los planos de pedido del CCM) enumera todos los parámetros específicos de fábrica para cada aplicación del dispositivo. Toda configuración que no se muestre en esta hoja de configuración de parámetros se mantiene con los valores predeterminados del dispositivo. Para restablecer el controlador TeSys T a su configuración predeterminada, mantenga presionado el botón de prueba/restablecimiento de 16 a 20 segundos.
Configuración con IHM
La IHM puede suministrarse como una opción montada en la unidad o como un kit de programación portátil separado que contiene una IHM y un cable de conexión de 3.3 pies (1 m).
-
Conecte la IHM a la unidad TeSys T:
-
Si se suministra como una opción montada en la unidad, la conexión se realiza en la fábrica.
o
- Conecte el kit de programación al puerto RJ-45 estándar montado en la unidad.
-
-
Ingrese la corriente de carga completa (FLC):
-
Usando la IHM, vaya a Menu (Menú)>Protection Settings (Configuración de protección)>Thermal (Térmica)>Thermal Overload (Sobrecarga térmica)>FLC1
NOTA: Para obtener información adicional, consulte el Manual del usuario de la unidad de control y operación TeSys T LTMCUF y la Guía del usuario del controlador de gestión de motores TeSys T LTMR específico para su protocolo de comunicación de red. (Consulte Publicaciones relacionadas con el CCMi para obtener el número de los documentos).
-
Cómo configurar con el software SoMove
Para obtener detalles sobre el software SoMove, consulte el Manual del usuario del control de gestión de motores TeSys T LTMR específico para su protocolo de comunicación de red (consulte Publicaciones relacionadas con el CCMi para conocer los números de documento.).
PELIGRO