80459-641-01, Rev. 10

Empalme sin juntas P

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro de él y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.

  2. Si va a realizar el empalme a un CCM existente, quite la placa del extremo y las juntas del CCM existente.

  3. Quite el papel protector blanco de las juntas nuevas (suministradas por Schneider Electric) para dejar al descubierto el adhesivo. Este adhesivo mantiene temporalmente las juntas en su lugar mientras se colocan las secciones.

  4. Coloque juntas planas en el exterior de los canales de esquinas verticales delanteras y traseras. Las juntas no deben extenderse por encima de los canales de esquina.

  5. Coloque juntas planas en el exterior de los canales de unión superior e inferior. Las juntas no deben extenderse por encima de los canales de unión.

  6. Aplicando presión con el dedo pulgar, presione firmemente las juntas desde arriba hacia abajo para colocarlas en su lugar. Verifique que las juntas estén completamente planas en toda la longitud.

  7. Una las secciones siguiendo los pasos indicados en Unión de secciones tipo 1, tipo 1 con junta y tipo 12 o Conexión de las secciones tipo 1 resistentes a rociadores.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?