Unión de secciones tipo 1, tipo 1 con junta y tipo 12
Antes de colocar las secciones del CCM (consulte Vistas del centro de control de motores), verifique que no se hayan dañado las barras de distribución ni los aisladores. Si las barras están dobladas o los aisladores están rotos, no instale el CCM. Reporte cualquier daño a la compañía de transporte.
-
Cada bloque de transporte incluye una bolsa con los herrajes de conexión, amarrada al canal de esquina derecha frontal. Las barras de empalme cautivas vienen preensambladas en las barras horizontales situadas a la izquierda de la sección de transporte.
-
Consulte Juntas de empalme para gabinetes con juntas tipo 1, resistentes a rociadores tipo 1 y tipo 12 para obtener las instrucciones de instalación de los empaques antes de conectar las secciones.
Colocación del CCM
Para montar y empalmar una sección nueva de un CCM en una sección existente del Modelo 6, o para unir secciones de transporte de fábrica:
-
Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro de él y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
-
Quite las cubiertas del canal de cables horizontal superior e inferior de todas las secciones, lo que proporciona acceso a los pernos de empalme frontales de cada sección. (consulte Vistas del centro de control de motores, Vista B).
-
Acceda a las provisiones de empalme de barras de cada sección deslizando los paneles de las barreras de barras de dos piezas (consulte Vistas del centro de control de motores, Vista C) en las secciones adyacentes a una conexión de empalme (las secciones izquierda y derecha).
-
Asegúrese de sujetar las estructuras al piso y a la pared. Consulte Sujeción de las estructuras al piso, Certificación antisísmica de los CCM modelo 6, Responsabilidad de mitigación de daños sísmicos, Sujeción de estructuras al piso: ubicaciones designadas para riesgos sísmicos y Sujeción de estructuras a la pared: ubicaciones designadas para riesgos sísmicos para conocer las ubicaciones de los sujetadores.
-
Al sujetar un CCM por los canales de la base o ángulos de elevación, levántelo para colocarlo en su lugar. Los bordes delanteros de los canales de la base deben estar alineados para formar un frente continuo en línea recta. Utilice una línea de gis, un hilo u otro método para alinear los canales de la base frontal en una línea recta.
-
Utilizando las muescas en los canales de la base, con una barreta mueva cuidadosamente las secciones para alinearlas (consulte Muescas en el canal de la base).
NOTA: Siga todas las instrucciones y las precauciones especificadas por el fabricante para mover equipos pesados. Consulte Manejo del CCM antes de mover el CCM.
Unión de los canales de esquina
-
Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro de él y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
-
El kit de herrajes para unir secciones (consulte Kit de herrajes) se coloca en una bolsa y se ata al canal de la esquina delantera derecha de cada división de transporte.
-
Localice las cuatro muescas con forma de semicírculo en la superficie interior de los canales de la esquina (consulte Atornillar las secciones: Unión de los canales de esquina, Vista A).
-
Con cuatro de los tornillos autorroscantes de cabeza hexagonal de 3/4 pulg x 1/4-20 incluidos en el kit de herrajes, una los canales verticales frontales de esquina vertical insertando los tornillos en los orificios de paso ubicados en las muescas con forma de semicírculo y en orificio roscado correspondiente (consulte Atornillar las secciones: Unión de los canales de esquina, Vista B).
NOTA: Inserte los tornillos desde el lado que le resulte más fácil acceder a los orificios; cualquiera de los lados permite unir los canales de manera adecuada. -
Apriete los tornillos (consulte Atornillar las secciones: Unión de los canales de esquina, Vista C).
-
Repita los pasos 3 a 5 para conectar los canales de las esquinas traseras.
Unión de los canales laterales
-
Localice dos orificios de paso para la tornillería de 1/4-20 en la superficie interior de los canales laterales de la sección inferior (consulte Atornillar las secciones: Unión de los canales de esquina, Vistas A y B). Puede acceder a ellos después de haber quitado la cubierta del conducto de cables inferior.
-
Utilice dos de los cuatro tornillos autorroscantes de cabeza hexagonal de 1-1/4 in x 1/4-20 incluidos en la bolsa de tornillería, para unir los canales laterales de la sección inferior. El tornillo instalado en la parte delantera se instala desde la sección derecha (consulte la sección Atornillar las secciones: Unión de los canales de esquina, Vista A).
-
El tornillo instalado en la parte posterior se instala desde la sección izquierda (consulte Atornillar las secciones: Unión de los canales de esquina, Vista B).
-
Localice dos orificios de paso para la tornillería de 1/4-20 en la superficie interior de los canales laterales superiores de la sección. El orificio de paso en la parte frontal está en la sección izquierda y se puede acceder a él al desmontar la cubierta del conducto de cables superior (consulte Atornillar las secciones: Unión de los canales de esquina, Vista C).
-
El orificio de paso trasero está en la sección derecha. En la mayoría de los casos, es necesario quitar la placa posterior o la placa superior de la sección para tener acceso al orificio de paso trasero e instalar el tornillo (consulte , vista D).
Sujeción de las estructuras al piso
Aplicaciones no sísmicas
Asegure cada sección al piso (consulte Montaje estándar en el canal de la base) usando pernos de 1/2 pulg o 3/4 pulg, grado 5 o superior, y arandelas planas (suministrados por el cliente).
Los orificios de montaje del canal de la base de 0.88 pulg (22 mm) de diámetro proporcionan el espacio libre para los anclajes de expansión con pernos de 1/2 pulg.
A | Ubicaciones de sujeción de la estructura (típicamente de cuatro) |