Beispiel für den Alarmbetrieb bei oberem und unterem Sollwert (Standard)
Eine Sollwertbedingung tritt ein, wenn die Amplitude des überwachten Signals den in der Auslösesollwert-Einstellung vorgegebenen Grenzwert passiert und für die Dauer der in der Einstellung für die Auslöseverzögerung vorgegebenen Mindestzeit innerhalb dieses Grenzbereiches bleibt.
Eine Sollwertbedingung endet, wenn die Amplitude des überwachten Signals den in der Abfallsollwert-Einstellung vorgegebenen Grenzwert passiert und für die Dauer der in der Einstellung für die Abfallverzögerung vorgegebenen Mindestzeit innerhalb dieses Grenzbereiches bleibt.
Sollwertüberschreitung
Wenn der Wert über den eingestellten Auslösesollwert ansteigt und dort lange genug für die Auslöseverzögerung (∆T1) verbleibt, wird der Alarmzustand auf EIN gestellt. Wenn der Wert unter den eingestellten Abfallsollwert fällt und dort lange genug für die Abfallverzögerung (∆T2) verbleibt, wird der Alarmzustand auf AUS gestellt.
| A | Auslösesollwert | ||
| B | Abfallsollwert | ||
| ΔT1 | Auslöseverzögerung (in Sekunden) | ||
| EV1 | Start des Alarmzustandes | ||
| ΔT2 | Abfallverzögerung (in Sekunden) | ||
| EV2 | Ende des Alarmzustandes | ||
| ΔT3 | Alarmdauer (in Sekunden) | ||
| Max1 | Während der Auslösezeit aufgezeichneter Maximalwert | ||
| Max2 | Während der Alarmzeit aufgezeichneter Maximalwert | ||
Das Messgerät zeichnet das Datum und die Uhrzeit auf, wann das Alarmereignis beginnt (ER 1) und wann es endet (ER 2). Außerdem führt das Messgerät jede Aufgabe aus, die dem Ereignis zugewiesen wurde, wie z. B. Ansteuerung eines Digitalausgangs. Das Messgerät zeichnet auch die Maximalwerte (Max 1 und Max 2) vor, während und nach der Alarmzeit auf.
Sollwertunterschreitung
Wenn der Wert unter den eingestellten Auslösesollwert fällt und dort lange genug für die Auslöseverzögerung (∆T1) verbleibt, wird der Alarmzustand auf EIN gestellt. Wenn der Wert über den eingestellten Abfallsollwert steigt und dort lange genug für die Abfallverzögerung (∆T2) verbleibt, wird der Alarmzustand auf AUS gestellt.
| A | Auslösesollwert | ||
| B | Abfallsollwert | ||
| ΔT1 | Auslöseverzögerung (in Sekunden) | ||
| EV1 | Start des Alarmzustandes | ||
| ΔT2 | Abfallverzögerung (in Sekunden) | ||
| EV2 | Ende des Alarmzustandes | ||
| ΔT3 | Alarmdauer (in Sekunden) | ||
| Min1 | Während der Auslösezeit aufgezeichneter Minimalwert | ||
| Min2 | Während der Alarmzeit aufgezeichneter Minimalwert | ||
Das Messgerät zeichnet das Datum und die Uhrzeit auf, wann das Alarmereignis beginnt (ER 1) und wann es endet (ER 2). Außerdem führt das Messgerät jede Aufgabe aus, die dem Ereignis zugewiesen wurde, wie z. B. Ansteuerung eines Digitalausgangs. Das Messgerät zeichnet auch die Minimalwerte (Min 1 und Min 2) vor, während und nach der Alarmzeit auf.