NHA2779006-12

Anwendungen für Analogausgänge

Das Analog-E/A-Modul kann Niederstrom für analoge 4–20-mA-Standard-Messwandler senden.

Beim Analogausgangsbetrieb nimmt das Messgerät einen Eingangswert auf und skaliert in auf den entsprechenden Signalwert, der an die physische Analogausgangsschnittstelle gesendet wird.

Verdrahtung des Analogausgangs

Verdrahtung des dualen Analogausgangs

Sie können die folgenden Analogausgänge Ihres Messgeräts nur über eine Kommunikationsschnittstelle konfigurieren:

Parameter

Beschreibung

Current

Strom: Phasenweise

Durchschnittsstrom

Stromunsymmetrie: Phasenweise

Stromunsymmetrie schlechteste Phase

Voltage

Spannung L-L: Phasenweise

Spannung L-L Avg

Spannung L-N: Phasenweise

Spannung L-N Avg

Spannungsunsymmetrie L-L: Phasenweise

Spannungsunsymmetrie L-L schlechteste Phase

Spannungsunsymmetrie L-N: Phasenweise

Spannungsunsymmetrie L-N schlechteste Phase

Power

Wirkleistung: Phasenweise

Gesamtwirkleistung

Blindleistung: Phasenweise

Gesamtblindleistung

Scheinleistung: Phasenweise

Gesamtscheinleistung

PF

LF gesamt

Frequenz

Frequenz

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.