Configuration du mot de passe
La valeur par défaut pour tous les mots de passe est « 0000 » (zéro). Le changement du mot de passe par défaut pour les écrans protégés par mot de passe permet d’empêcher le personnel non autorisé d’accéder à certains écrans comme les écrans de configuration et d’effacement.
Pour changer le mot de passe de l’appareil dans ION Setup, procédez comme suit :
-
Appuyez pendant 2 secondes sur les boutons Haut et Bas simultanément pour accéder à l’écran de configuration.
-
Entrez le mot de passe. Le mot de passe par défaut est 0000.
-
Appuyez sur OK.
-
Appuyez sur le bouton Bas pour sélectionner le paramètre de mot de passe (PASS).
-
Appuyez sur OK.
-
Appuyez sur le bouton Bas pour modifier les chiffres.
NOTE: Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton Bas pour déplacer le curseur vers le chiffre suivant. -
Appuyez sur OK.
-
Appuyez pendant 2 secondes sur les boutons Haut et Bas simultanément pour sortir du mode configuration.
-
Cliquez sur Oui pour sauvegarder vos paramètres.
Paramètres de mot de passe
| Paramètre | Valeurs | Description |
|---|---|---|
| MdP | 0000 - 9999 | Définit le mot de passe d’accès à l’écran
de configuration de l’appareil.
NOTE: Ce mot de passe commun
s’applique à tous les paramètres.
|
Perte du mot de passe
Rendez-vous sur www.se.com pour toute demande d'assistance en cas de perte de mot de passe ou autres problèmes techniques concernant l'appareil. Veillez à bien spécifier le modèle de votre appareil, le numéro de série et la version du logiciel embarqué dans votre e-mail ou à avoir ces informations sous la main si vous appelez le support technique.