Parámetros de demanda
Parámetros de configuración de la demanda de potencia/intensidad
| Parámetro | Valores | Descripción |
|---|---|---|
| Método |
NOTA: Los métodos de sincronización por comandos y
sincronización por reloj son aplicables únicamente a las
centrales de medida con comunicaciones RS-485.
|
Seleccione el método de cálculo de demanda adecuado a sus necesidades. |
| Intervalo | 1-60 |
Establezca el intervalo de demanda en minutos. |
| Subinterval (tiempo de actualización) | 1-60 |
Solo es de aplicación a los métodos de bloque basculante. Defina en cuántos subintervalos iguales debe dividirse el intervalo de demanda. |
| Hr sincroniz. de reloj | 00:00 – 23:59 |
Solo es de aplicación a los métodos de sincronización por reloj (los cuales sincronizan el intervalo de demanda con el reloj interno de la central de medida). Defina a qué hora del día desea sincronizar la demanda. |