NHA2779005-11

Visualización de diagnósticos

La pantalla de visualización y las teclas de la central de medida le permiten desplazarse hasta la pantalla de Diag.
  1. Mantenga pulsados los botones de flecha abajo y OK simultáneamente durante 2 segundos para visualizar la pantalla de diagnósticos.
  2. Pulse el botón de flecha abajo para navegar hasta la siguiente pantalla.
  3. Mantenga pulsados los botones de flecha abajo y OK simultáneamente durante 2 segundos para salir de la pantalla de diagnósticos.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?