NHA2779006-12

Diagnosebildschirm anzeigen

Sie können mithilfe der Tasten auf dem Messgerät-Displaybildschirm in den Diagnose-Modus wechseln.
  1. Halten Sie die Abwärts- und OK-Tasten 2 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um den Diagnosebildschirm aufzurufen.
  2. Drücken Sie auf die Abwärtstaste, um zum nächsten Bildschirm zu navigieren.
  3. Halten Sie die Abwärts- und OK-Tasten 2 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um den Diagnosebildschirm zu verlassen.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.