NHA2779004-11

Affichage de la version du logiciel embarqué, du modèle et du numéro de série

Vous pouvez afficher la version du logiciel embarqué, le modèle de l’appareil ainsi que le numéro de série à l’aide de l’afficheur.
  1. Appuyez pendant 2 secondes sur les boutons Bas et OK simultanément pour afficher l’écran Diag. Lorsque l’écran s’affiche, tous les voyants LED s’allument.
  2. Appuyez sur le bouton Bas pour afficher le modèle de l’appareil, le numéro de série, la version du système d’exploitation et la version de réinitialisation.
  3. Appuyez pendant 2 secondes sur les boutons Bas et OK simultanément pour quitter l’écran Diag.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?