NHA2779005-11

Visualización de la versión de firmware, el modelo y el número de serie

Puede comprobar la versión de firmware, el modelo y el número de serie de la central de medida en el panel de la pantalla.
  1. Mantenga pulsados los botones de flecha abajo y OK durante 2 segundos para acceder a la pantalla de diagnósticos. Todos los indicadores LED de la central, ubicados en la pantalla, se iluminarán.
  2. Pulse el botón de flecha abajo para visualizar el modelo, el número de serie y la versión del SO y RS de la central de medida.
  3. Mantenga pulsados los botones de flecha abajo y OK durante 2 segundos para salir de la pantalla de diagnósticos.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?