8536IB1904RU-03

Останов SIL, категория останова 0, категория электроснабжения 3/4

Пример: Останов SIL, категория останова 0, категория электроснабжения 3/4 *

Легенда для Пример: Останов SIL, категория останова 0, категория электроснабжения 3/4

Источник питания

Кнопка пуска (S2)

Кнопка аварийного останова (S1)

Вход

Разъем плоского кабеля

Пуск

Интерфейсный модуль SIL (SIM)

Расширение

Модуль Preventa XPS-UAF

   
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.