8536IB1904DE-04

Geringe Schalthäufigkeit (< 15 Schaltspiele pro Stunde)

Bei einer geringen Schalthäufigkeit können die SIL * -Stopp- sowie die operativen Ein-/Aus-Steuerungsfunktionen mit einem SIL-Avatar realisiert werden.

Beispiel-Avatar mit SIL-Starter

Geringe Schalthäufigkeit – Betriebs- und Sicherheitsfunktionen

SIL-Avatar

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Schalter – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2*

SIL-Starter

SIM

Schalter – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4*

SIL-Starter

SIL-Starter

SIM

Motor – Eine Richtung – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2

SIL-Starter

SIM

Motor – Eine Richtung – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4

SIL-Starter

SIL-Starter

SIM

Motor – Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2

SIL-Starter

SIL-Starter

SIM

Motor – Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4

SIL-Starter

SIL-Starter

SIL-Starter

SIM

Motor – Zwei Geschwindigkeiten – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2

SIL-Starter

SIL-Starter

SIM

Motor – Zwei Geschwindigkeiten – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4

SIL-Starter

SIL-Starter

SIL-Starter

SIM

Motor – Zwei Geschwindigkeiten/Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2

Standard-Starter

Standard-Starter

SIL-Starter

SIL-Starter

SIM

Motor – Zwei Geschwindigkeiten/Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4

SIL-Starter

SIL-Starter

SIL-Starter

SIL-Starter

SIM

Förderband – Eine Richtung – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2

SIL-Starter

SIM

Förderband – Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2

SIL-Starter

SIL-Starter

SIM

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?