8536IB1904RU-03

Меры предосторожности

Необходимо прочитать и усвоить следующие меры предосторожности перед выполнением любых процедур, описанных в данном руководстве.

Опасно
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВОМ ИЛИ ВСПЫШКОЙ ДУГИ
  • Электрическое оборудование должно устанавливаться и обслуживаться только квалифицированным персоналом.
  • Выключите подачу питания к данному оборудованию перед работой на оборудовании или внутри него.
  • При эксплуатации данного оборудования и любых связанных с ним устройств используйте только указанное напряжение.
  • Всегда используйте подходящий датчик номинального напряжения, чтобы убедиться, что питание отключено.
  • Используйте соответствующие блокировки там, где существует опасность для персонала и/или оборудования.
  • Цепи электропитания должны быть подключены и защищены в соответствии с местными и государственными нормативными требованиями.
  • Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте меры безопасности при работе с электрическим оборудованием в соответствии с NFPA 70E, NOM-029-STPS, CSA Z462 или аналогичными местными стандартами.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Осторожно
Непреднамеренное включение оборудования
  • Запрещается разбирать, ремонтировать или вносить изменения в конструкцию данного оборудования. Данное оборудование не содержит компонентов, подлежащих обслуживанию со стороны пользователя.
  • Установка и эксплуатация данного оборудования производится в шкафу, предназначенном для предусмотренных условий применения данного оборудования.
  • Перед вводом в эксплуатацию каждого экземпляра данного оборудования его работоспособность должна быть тщательно индивидуально проверена.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное устройство может подвергнуть вас воздействию химических веществ, в том числе окиси сурьмы (трехокиси сурьмы), которая, по информации штата Калифорния, вызывает рак. Для получения дополнительной информации см. www.P65Warnings.ca.gov .

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.