8536IB1904RU-03

Стандарты и сертифицированные характеристики

TeSys island соответствует следующим директивам и стандартам:

  • Директива по машинам, механизмам и машинному оборудованию 2006/42/CE:
    • EN ISO 13849-1: 2015

    • EN 62061: 2016 или МЭК 62061: 2015 (ред. 1.2)

  • Функциональная безопасность электрических, электронных, программируемых электронных систем, связанных с безопасностью: МЭК 61508, ред. 2: 2010

  • Функциональная безопасность. Инструментальные системы безопасности для сектора перерабатывающей промышленности: МЭК 61511, ред. 2: 2016

  • Функции категории останова 0 и категории останова 1 системы TeSys island соответствуют требованиям EN/МЭК 60204-1.

При одном канале наивысшим уровнем эффективности этих функций являются:

  • Уровень эффективности «d» категории 2 согласно EN ISO 13849-1

  • SIL* Соответствие уровню 2 согласно МЭК 61508, ред. 2, и МЭК 61511, ред. 2

  • Соответствие уровню SIL CL 2 согласно EN 62061, ред. 1

При двух каналах наивысшим уровнем эффективности этих функций являются:

  • Уровень эффективности «e» категории 4 согласно EN ISO 13849-1

  • Соответствие уровню SIL 3 согласно МЭК 61508, ред. 2, и МЭК 61511, ред. 2

  • Соответствие уровню SIL CL 3 согласно EN 62061: 2016 или МЭК 62061: 2015 (ред. 1.2)

Система TeSys island, в зависимости от архитектуры электроснабжения, рассчитана на поддержку различных уровней эффективности функциональной безопасности и полноты безопасности и соответствует характеристикам функциональной безопасности, описанным в следующей таблице.

Характеристики функциональной безопасности

Функция

Связанная с безопасностью функция останова

Положение при отключении

Разомкнутый контактор

Время срабатывания, в худшем случае

145 мс

Категория останова EN/МЭК 60204–1

Кат. 0/Кат. 1

Директива по машинам, механизмам и машинному оборудованию

Да

Архитектура системы TeSys island

Одноканальная

Двухканальная

Уровень эффективности EN ISO 13849-1

PL c, d

PL c, d, e

Категория электроснабжения ISO 13849-1

Кат. 1, 2

Кат. 3, 4

SIL CL EN 62061

SIL CL 2

SIL CL 3

SIL МЭК 61508 / МЭК 61511

SIL 2

SIL 3

Подтверждающий функциональную безопасность сертификат размещен по адресу www.se.com/tesys/.

Примечание: При сертификации, связанной с функциональными аспектами, должна рассматриваться только система TeSys island, пригодная для применения в связанных с безопасностью целях, а не все система, в которую она была интегрирована для обеспечения функциональной безопасности машины или системы (процесса).
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.