8536IB1904RU-03

Архитектурные требования для категории электроснабжения 2

Предусмотренная для категории 2 архитектура определена в стандарте EN ISO 13849–1, 5.2.6.

Предусмотренная для категории 2 архитектура (EN ISO 13849–1)

I: устройство на входе

m: мониторинг

L: логика

TE: тестовое оборудование

O: устройство на выходе

OTE: выход TE

im: средства соединения

 

SRP/CS, связанная с безопасностью часть системы управления, категории электроснабжения 2 должна быть спроектирована таким образом, чтобы проверка ее функции осуществлялась системой управления машины с соответствующей периодичностью.

В одноканальной архитектуре интерфейсный модуль SIM связан с пускателем SIL*

В частности, для категории электроснабжения 2 зеркальный контакт подключается к модулю Preventa™ XPS (или аналогичному). Если состояние канала обратной связи зеркального контакта не соответствует состоянию на выходе модуля Preventa XPS (или аналогичного), то модуль Preventa XPS (или аналогичный) блокирует второй пуск.

Примечание: Состояние зеркального контакта служит только для диагностики.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.