8536IB1904RU-03

Стандарт EN ISO 13849

Данный европейский стандарт определяет процесс проверки, в том числе анализ опасности, оценку рисков и процедуру испытаний функций безопасности, а также категории связанных с безопасностью элементов систем управления. Описания функций безопасности и предъявляемые в зависимости от категории требования приведены в стандарте ISO 13849-1, охватывающем общие принципы проектирования. Часть требований к проверке носят общий характер, а часть касаются только конкретных используемых технологий. В стандарте EN ISO 13849-2 также определены условия, при которых проверка должна выполняться путем испытания связанных с безопасностью элементов систем управления.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.