8536IB1904RU-03

Средства функциональной безопасности TeSys island

Система TeSys™ island включает определенные аватары и физические устройства для построения конфигураций, реализующие функции категории останова 0 и категории останова 1 согласно EN/МЭК 60204-1. Аватары системы TeSys — это цифровые представления физических модулей системы, однако функции безопасности TeSys island обеспечиваются исключительно электромеханическими аппаратными компонентами. Определенными устройствами является пускатель и интерфейсный модуль SIL*. Еще одной важной концепцией является группа SIL: совокупность аватаров, которые связаны с одним интерфейсным модулем SIL и действуют в соответствии с одной и той же функцией безопасности. В одну систему может входить несколько групп SIL.

Для обеспечения функциональной безопасности машины или системы (процесса) система TeSys island должна быть интегрирована с другими связанными с безопасностью элементами в более масштабную связанную с безопасностью систему.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.