8536IB1904RU-03

Конфигурация: останов SIL, категория останова 0, категория электроснабжения 1

Примечание: Уровень полноты безопасности согласно стандарту МЭК 61508. Категория электроснабжения 1 согласно стандарту ISO 13849. Категория останова 0 согласно стандарту EN/МЭК 60204-1.

Управление остановом SIL электродвигателя осуществляется непосредственно размыканием контактов кнопки аварийного останова.

Останов SIL

Аватар A2

Категория электроснабжения 1, категория останова 0

Группа SIL 1

ПЛК

Электродвигатель

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.