8536IB1904RU-03

Категория электроснабжения 3

Одиночный отказ не приведет к потере функции безопасности. И во всех случаях, когда это практически возможно, одиночный отказ будет обнаружен в момент или до начала следующего запроса функции безопасности.

Для выполнения требований категории 3 необходим мониторинг обратной связи зеркального контакта (зеркальный вход/выход) модулем Preventa XPS (или аналогичным), который выполняет внешний диагностический мониторинг зеркального контакта пускателя SIL*. Если зеркальный контакт не размыкается при останове, то следующий перезапуск блокируется для всех пускателей SIL в группе SIL. Связанный с безопасностью сенсорный элемент подключается к модулю Preventa XPS (или аналогичному). Выходы модуля Preventa XPS (или аналогичного) подключаются к общим входам SIL-IN/SIL интерфейсного модуля SIL.

В случае непрямого мониторинга внешний мониторинг состояния группы должен следить за состояниями 2 или 4, которые сохраняются дольше времени активации останова SIL. Используйте информацию о состоянии для блокирования следующего перезапуска группы пускателей SIL.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.