8536IB1904RU-03

Типовая структура TeSys™ island

На иллюстрации ниже приведен пример TeSys™ island, состоящий из двух групп SIL*. Состав системы определяется цифровыми средствами TeSys island в зависимости от функциональных потребностей, указанных пользователем.

TeSys island с двумя группами SIL

Группа SIL 1

Аватар A4

Группа SIL 2

Категория электроснабжения 1, категория останова 0*

Аватар A2

Категория электроснабжения 2, категория останова 1*

Аватар A3

Группа SIL 1: состоит из одного аватара, в который входят два пускателя SIL: например аватара «Двигатель, два направления вращения - останов SIL, кат. 1/2» (Аватар A1). Фактический двигатель подключается к этим пускателям SIL и действует в соответствии с логикой и управляющими командами соответствующего аватара, поступающими от ПЛК по шине fieldbus. Команда останова SIL поступает от кнопки аварийного останова, подключенной к интерфейсному модулю SIL (категория электроснабжения 1). Ее отработка приводит к тому, что пускатели SIL прерывают подачу напряжения на нагрузку и переходят в безопасное состояние (контактор разомкнут, напряжение на двигатель не подается).

Группа SIL 2: состоит из двух аватаров, например «Выключатель - останов SIL, кат. 1/2» (Аватар A3) и «Двигатель, одно направление вращения - останов SIL, кат. 1/2», в каждый из которых входит один пускатель SIL. Оба аватара действуют согласно логике и управляющим командам аватара, поступающим от ПЛК по шине fieldbus. Команда останова SIL поступает от внешнего модуля Preventa™ XPS (или аналога), который подключен к интерфейсному модулю SIL, и ее отработка приводит к тому, что пускатели SIL прерывают подачу напряжения на нагрузку и переходят в безопасное состояние (категория электроснабжения 2).

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.