8536IB1904RU-03

Уровень полноты безопасности (SIL)

Стандарт МЭК 61508 определяет четыре уровня полноты безопасности (SIL) функций безопасности:

SIL 1 — самый низкий уровень полноты безопасности, а SIL 4 — самый высокий.

Анализ опасностей и оценка рисков служат основой для определения требуемого уровня полноты безопасности.

Данный показатель используется для определения, может ли соответствующая цепочка функций считаться функцией безопасности и какую потенциальную опасность она должна покрывать.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.