8536IB1904RU-03

Связанный с безопасностью сенсорный элемент

Вход модуля SIM подключается:

  • к источнику напряжения 24 В постоянного тока;

  • к связанному с безопасностью сенсорному элементу или к модулю Preventa XPS (либо аналогичному).

Для обеспечения возможности использования с двухканальными связанными с безопасностью сенсорными элементами модуль SIM имеет два входных канала. Для обеспечения более высокой отказоустойчивости рекомендуется использовать архитектуру с двумя входными каналами.

Для приведенных ниже схем коммутации используйте Условные обозначения для схем коммутации каналов модулей SIM.

Модуль SIM — одноканальная коммутация

Модуль SIM — двухканальная коммутация

Условные обозначения для схем коммутации каналов модулей SIM

Кнопка аварийного останова (S1)

Разъем плоского кабеля

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.