8536IB1904RU-03

Конфигурация: останов SIL, категория останова 0, категория электроснабжения 2

Примечание: Уровень полноты безопасности согласно стандарту МЭК 61508. Категория электроснабжения 2 согласно стандарту ISO 13849. Категория останова 0 согласно стандарту EN/МЭК 60204-1.

Пример: Конфигурация: «Двигатель, два направления вращения - останов SIL, кат. 1/2 — категория останова 0, категория электроснабжения 2» (непрямой мониторинг)

Легенда Пример: Конфигурация: «Двигатель, два направления вращения - останов SIL, кат. 1/2 — категория останова 0, категория электроснабжения 2» (непрямой мониторинг)

Механическая блокировка

Модуль удаленного подключения

Параллельная связь

ПЛК

Реверсная связь

Автоматический выключатель на входе

Кнопка аварийного останова (S1)

Источник питания

Разъем плоского кабеля

Вход

Интерфейсный модуль SIL (SIM)

Пуск

Модуль Preventa XPS-UAF

Расширение

Кнопка пуска (S2)

   

Пример: Конфигурация: «Двигатель, два направления вращения - останов SIL, кат. 1/2 — категория останова 0, категория электроснабжения 2» (прямой мониторинг)

Механическая блокировка

Интерфейсный модуль SIL (SIM)

Параллельная связь

ПЛК функции безопасности

Реверсная связь

Автоматический выключатель на входе

Кнопка аварийного останова (S1)

Цифровой ввод

Разъем плоского кабеля

Цифровой выход

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.