8536IB1904RU-03

Проверка соответствия техническим условиям

Для проверки надлежащего действия функций безопасности и оформления подтверждающего документа системный интегратор и (или) производитель машины обязан выполнить проверку соответствия функций безопасности техническим условиям. Настоящим системный интегратор и (или) производитель машины подтверждает, что проверку эффективности используемых функций безопасности выполнил. Проверка соответствия техническим условиям должна проводиться на основании анализа опасностей и оценки рисков. В случае режима работы с низкой частотой запросов и категории 4 проверка функций безопасности должна проводиться не реже одного раза в месяц. Соблюдение требований всех применимых стандартов, норм и правил обязательно.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.