8536IB1904RU-03

Отказоустойчивость аппаратных средств (HFT) и доля безопасных отказов (SFF)

В зависимости от уровня SIL * связанной с безопасностью системы, стандартом МЭК 61508 устанавливаются конкретные требования к отказоустойчивости аппаратных средств (HFT) в сочетании с определенными требованиями к доле безопасных отказов, обозначаемой как SFF (доля безопасных отказов).

Показатель HFT отражает способность системы выполнять необходимую функцию безопасности независимо от возникновения одного или нескольких отказов аппаратных средств.

Показатель SFF системы определяется как отношение частоты безопасных отказов к частоте отказов системы в целом.

Согласно МЭК 61508 наиболее высокий достижимый уровень SIL системы частично определяется значением HFT и частично значением SFF системы.

Эти типы определяются на основе ряда критериев, определяемых стандартом для связанных с безопасностью элементов.

SFF

HFT подсистемы типа A

HFT подсистемы типа B

 

0

1

2

0

1

2

< 60 %

SIL 1

SIL 2

SIL 3

SIL 1

SIL 2

От 60 до < 90 %

SIL 2

SIL 3

SIL 4

SIL 1

SIL 2

SIL 3

От 90 до < 99 %

SIL 3

SIL 4

SIL 4

SIL 2

SIL 3

SIL 4

≥ 99 %

SIL 3

SIL 4

SIL 4

SIL 3

SIL 4

SIL 4

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.