8536IB1904RU-03

Терминология, заимствованная из стандартов

В качестве технических и иных терминов и соответствующих описаний в настоящем руководстве, как правило, используются термины и определения, приведенные в соответствующих стандартах. В том числе следующих:

  • EN ISO 13849-1: «Безопасность машин. Связанные с безопасностью элементы систем контроля. Часть 1. Общие принципы проектирования»

  • EN ISO 13849-2: «Безопасность машин. Связанные с безопасностью элементы систем контроля. Часть 2. Проверка»

  • МЭК 61508 «Функциональная безопасность электрических, электронных, программируемых электронных систем, связанных с безопасностью»

  • EN 62061: «Безопасность машин. Функциональная безопасность связанных с безопасностью электрических, электронных и программируемых электронных систем управления и контроля»

  • МЭК 61511 «Функциональная безопасность. Инструментальные системы безопасности для сектора перерабатывающей промышленности»

  • EN/МЭК 60204-1: «Безопасность машин. Электрическое оборудование машин. Часть 1. Общие требования»

  • МЭК 61000-6-7 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-7. Общие стандарты. Требования к помехоустойчивости оборудования, предназначенного для выполнения каких-либо функций в связанных с безопасностью системах (функциональная безопасность) в промышленных средах»

  • МЭК 60664-5 «Изоляционные расстояния для оборудования низковольтных систем. Часть 5. Комплексный метод определения зазоров и путей утечки, равных или менее 2 мм»

  • МЭК 60947-4-1 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-1. Контакторы и пускатели. Электромеханические контакторы и пускатели»

  • МЭК 60947-5-1 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические аппараты для цепей управления»

  • МЭК 60947-7-1 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7-1. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников»

  • МЭК 60947-7-2 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7-2. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников»

  • EN 50205: Реле с принудительными контактами (механически связанные)

  • IEC TR 62380 «Справочник данных по надежности. Универсальная модель для прогнозирования надежности электронных компонентов, печатных плат и оборудования»

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.