8536IB1904RU-03

Реализация непрямого мониторинга для категории 2

Чтобы выполнить требования категории 2 для диагностического охвата (DC > 60 %), необходимо реализовать внешний мониторинг состояния группы для включения дополнительного механизма останова машины (шунтовой автоматический выключатель и т. п.) или для предотвращения доступа в опасные зоны (блокировка ограждения).

Каждая группа SIL* имеет пять связанных состояний, указывающих на ее эксплуатационное состояние. Состояние 0 указывает, что в этом слоте нет группы SIL. TeSys island поддерживает до 10 групп SIL в одном модуле island.

Состояние группы SIL для функции останова SIL:

  • 0 = группа SIL отсутствует в конфигурации системы;

  • 1 = группа SIL управляется событием устройства аватара;

  • 2 = получена команда останова, пускатели SIL еще не разомкнуты;

  • 3 = успешно отправлена команда останова, все пускатели SIL разомкнуты;

  • 4 = отправлена команда останова только по одному входному каналу интерфейсного модуля SIL (SIM) (проблему вызывает перемычка или проводка ввода SIM), но пускатели SIL успешно разомкнуты;

  • 5 = нормальная работа, пускатели SIL могут быть разомкнуты или замкнуты.

Состояние 5 — это нормальное рабочее состояние, а состояние 3 — это нормальное состояние останова SIL. Состояние 1 указывает на проблему микропрограммного обеспечения или связи с пускателем SIL. Состояния 2 и 4 указывают на проблемы, касающиеся останова SIL, связанные с модулями SIM, пускателями SIL или проводкой команды останова SIL. Непрямой мониторинг должен отслеживать существование состояний 2 или 4 в течение периода, превышающего время активации команды останова SIL, и использует информацию о состоянии для включения дополнительного механизма для останова машины (шунтовой автоматический выключатель и т. п.).

Для считывания состояния группы SIL внешняя система мониторинга должна использовать функциональный блок SystemDiagnostics. Каждая группа SIL в системе имеет вывод на этот функциональный блок своего статуса группы SIL, обозначенного в функциональном блоке как "SILStarterStopMsgGrp n", где n — это номер группы SIL в системе. Состояние группы SIL следует за показанным выше номером.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.