8536IB1904RU-03

Останов SIL, категория останова 1, категория электроснабжения 3/4

Пример: Останов SIL, категория останова 1, категория электроснабжения 3/4 *

Легенда для Пример: Останов SIL, категория останова 1, категория электроснабжения 3/4

Параллельная связь

Кнопка запуска S2

Реверсная связь

Вход

Источник питания

Пуск

Разъем плоского кабеля

Расширение

Интерфейсный модуль SIL (SIM)

Контролируемый останов

Модуль Preventa XPS-UAF

Категория останова 1

Кнопка аварийного останова (S1)

   
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.