8536IB1904RU-03

Условия эксплуатации

Система TeSys island рассчитана на длительное использование в следующих условиях. Другие условия могут применяться к конкретным модулям, как описано в их технической спецификации, представленной на www.se.com/tesys-island .

  • Температура окружающего воздуха 40 °C (104 °F)

  • Двигатель 400/480 В

  • Влажность 50%

  • Нагрузка 80%

  • Горизонтальный монтаж

  • Все входы активированы

  • Все выходы активированы

  • Работа 24 часа в сутки, 365 дней в году

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.