8536IB1904RU-03

Останов SIL, категория останова 0, категория электроснабжения 2

Пример: Останов SIL, категория останова 0, категория электроснабжения 2 *

Легенда для Пример: Останов SIL, категория останова 0, категория электроснабжения 2

Механическая блокировка

Кнопка аварийного останова (S1)

Параллельная связь

Модуль Preventa XPS-UAF

Реверсная связь

Кнопка пуска (S2)

Источник питания

Вход

Разъем плоского кабеля

Пуск

Интерфейсный модуль SIL (SIM)

Расширение

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.