8536IB1904RU-03

Конфигурация: останов SIL, категория останова 1, категория электроснабжения 2

Примечание: Уровень полноты безопасности согласно стандарту МЭК 61508. Категория электроснабжения 2 согласно стандарту ISO 13849. Категория останова 1 согласно стандарту EN/МЭК 60204-1.

Категория останова 1 определяется как: «управляемый останов при наличии питания на приводах машины до достижения останова и отключении питания после останова».

При активации аварийного останова команда останова сначала отправляется на внешнее устройство (например, ПЛК или привод). Таким образом, процесс останова происходит под контролем, а не посредством моментального отключения питания. После истечения заданного времени команда останова SIL отправляется модулю SIM для прекращения подачи напряжения на нагрузки аватаров SIL соответствующей группы SIL.

Для настройки рекомендуется использовать ПЛК, что помогает обеспечить правильный останов процесса до отработки останова SIL.

Команда останова должна подаваться непосредственно на цифровой вход ПЛК или на аватар модуля цифровых входов/выходов TeSys™ island, для чего должен использоваться один из цифровых входов, считываемых ПЛК. После получения входной команды останова ПЛК инициализирует контролируемый останов путем отправки команды эксплуатационного останова на целевой аватар TeSys island.

Команда останова

Аватар A2

Категория электромонтажа 2, категория останова 1

Группа SIL 1

Команда контролируемого останова категории 1

Электродвигатель

ПЛК

Неконтролируемый останов

Команда эксплуатационного останова

Пример: Конфигурация: «Двигатель, два направления вращения - останов SIL, кат. 1/2 — категория останова 1, категория электроснабжения 2»

Легенда Пример: Конфигурация: «Двигатель, два направления вращения - останов SIL, кат. 1/2 — категория останова 1, категория электроснабжения 2»

Механическая блокировка

Контролируемый останов

Параллельная связь

Категория останова 1

Реверсная связь

Автоматический выключатель на входе

Разъем плоского кабеля

ПЛК

Интерфейсный модуль SIL (SIM)

Модуль удаленного подключения

Модуль Preventa XPS-UAF

Вход

Кнопка аварийного останова

Пуск

Кнопка запуска S2

Расширение

Источник питания

   
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.