8536IB1904RU-03

Пускатели SIL

Осторожно
НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Полный текст инструкций по функциональной безопасности см. в Руководстве по функциональной безопасности TeSys™ island, 8536IB1904.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.

Функциональные возможности пускателей SIL* аналогичны обеспечиваемым стандартными пускателями, но они связываются с интерфейсными модулями SIL.

Основные функции пускателей SIL следующие:

  • обеспечение останова категорий 0 и 1*;

  • обеспечение управляющего контроля нагрузок;

  • измерение связанных с нагрузкой электрических параметров;

  • предоставление данных для мониторинга энергопотребления при наличии в системе интерфейсного модуля напряжения.

Для функционирования одного аватара TeSys может требоваться несколько пускателей SIL. Например, аватар «Двигатель, два направления вращения - останов SIL, кат. 1/2»* включает два пускателя SIL. Кроме того, аватары, в которых используются пускатели SIL, обязательно имеют интерфейсный модуль SIL.

Пускатели SIL подключаются:

  • на входе к автоматическому выключателю;

  • на выходе к нагрузке.

Пускатели SIL обмениваются данными с модулем удаленного подключения, передавая ему эксплуатационные данные и получая команды.

Классификация пускателей SIL

Номинальная мощность

Ток

Артикул

кВт

л. с.

4

5

0,18-9

TPRSS009

11

15

0,5-25

TPRSS025

18,5

20

0,76-38

TPRSS038

30

40

3,25-65

TPRSS065

37

40

4-80

TPRSS080

Схема пускателей SIL

Плоский кабель (для коммутации с располагающимся слева модулем)

Идентификационная табличка

Светодиодные индикаторы состояния

Мобильная перемычка

Входные силовые контакты

Выходные силовые контакты

QR-код

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.