8536IB1904RU-03

Конфигурация: останов SIL, категория останова 0, категория электроснабжения 3/4

Примечание: Уровень полноты безопасности согласно стандарту МЭК 61508. Категория электроснабжения 3/4 согласно стандарту ISO 13849. Категория останова 0 согласно стандарту EN/МЭК 60204-1.

Управление остановом SIL электродвигателя осуществляется непосредственно размыканием контактов кнопки аварийного останова.

Останов SIL, категория электроснабжения 3/4

Аватар A2

Модуль удаленного подключения

Группа SIL 1

24 В постоянного тока

Электродвигатель

Модуль Preventa XPS-UAF

Категория электроснабжения 3/4, категория останова 0

ПЛК

Пример: Конфигурация: «Двигатель, одно направление вращения - останов SIL, кат. 3/4 — категория останова 0, категория электроснабжения 3/4»

Легенда Пример: Конфигурация: «Двигатель, одно направление вращения - останов SIL, кат. 3/4 — категория останова 0, категория электроснабжения 3/4»

Источник питания

Кнопка пуска (S2)

Кнопка аварийного останова (S1)

Вход

Разъем плоского кабеля

Пуск

Интерфейсный модуль SIL (SIM)

Расширение

Модуль Preventa XPS-UAF

   
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.