8536IB1904RU-03

Схемы электропроводки аватаров SIL

В данном разделе приведены схемы электропроводки для аватаров SIL*. В следующей таблице показаны условные обозначения, используемые на схемах этого раздела.

Условные обозначения на схемах электропроводки

Механическая блокировка

Параллельная связь

Реверсная связь

Электрическая цепь

Выключатель - останов SIL, кат. 1/2 *

Двигатель, одно направление вращения - останов SIL, кат. 1/2

Двигатель, два направления вращения - останов SIL, кат. 1/2

Двигатель двухскоростной - останов SIL, кат. 1/2

Двигатель двухскоростной, два направления вращения - останов SIL, кат. 1/2

Выключатель - останов SIL, кат. 3/4 *

Двигатель, одно направление вращения - останов SIL, кат. 3/4

Двигатель, два направления вращения - останов SIL, кат. 3/4

Двигатель двухскоростной - останов SIL, кат. 3/4

Двигатель двухскоростной, два направления вращения - останов SIL, кат. 3/4

Конвейер, одно направление вращения - останов SIL, кат. 1/2

Конвейер, два направления вращения - останов SIL, кат. 1/2

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.