8536IB1904RU-03

Архитектурные требования для категории электроснабжения 1

Предусмотренная для категории 1 архитектура определена в стандарте EN ISO 13849–1, 4.2.6.

Предусмотренная для категории 1 архитектура (EN ISO 13849–1)

I: устройство на входе

L: логика

O: устройство на выходе

im: средства соединения

Проектирование и реализация SRP/CS, связанной с безопасностью части системы управления, для категории электроснабжения 1 должно осуществляться с использованием достоверно испытанных компонентов.

Достоверно испытанным компонентом для связанных с безопасностью задач является компонент, который:

  • либо является широко используемым в прошлом для аналогичных задач и показал положительные результаты; либо

  • изготовлен и проверен с использованием принципов, которые показывают его пригодность и надежность для задач, связанных с безопасностью.

Для систем категории 1 диагностического покрытия не требуется (DCavg = нет).

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.