8536IB1904RU-03

Проверочное испытание функции безопасности

Проверочное испытание функции безопасности производится для каждой группы SIL* в системе. Группа SIL может состоять из нескольких аватаров SIL, управляемых одним интерфейсным модулем SIL (SIM).

Проверочное испытание функции безопасности считается успешно пройденным, если при активации устройства аварийного останова, связанного с группой SIL, все пускатели SIL, относящиеся к этой группе SIL, переходят в безопасное состояние (подача энергии на нагрузку прекращается).

Примечание: Для категории останова 0 (неконтролируемый останов) останов должен быть немедленным. Для категории останова 1 (контролируемый останов) останов эффективен после задержки.*

Для проведения проверочного испытания функции безопасности выполните приведенные в следующей таблице действия для каждой группы SIL системы.

Проверочное испытание функции безопасности

1

Приведите в действие связанное с группой SIL устройство аварийного останова и убедитесь, что все относящиеся к этой группе пускатели SIL переходят в безопасное состояние (подача энергии на нагрузку прекращается).

Примечание: На пускателях SIL должны мигать красным светодиодные индикаторы «Состояние устройства» (DS), что означает состояние незначительного события устройства.

Если испытание не пройдено:

  • возможно, устройство аварийного останова подключено не к тому модулю SIM. Проверьте коммутацию.

  • возможно, устройство аварийного останова подключено к модулю SIM неправильно. Проверьте коммутацию.

  • возможно, какие-то аватары SIL не связаны с соответствующей группой SIL. Проверьте конфигурацию.

2

На панели АВАТАРЫ инструмента DTM или OMT системы TeSys™ в разделе ДИАГНОСТИКА проверьте СТАТУС и ЖУРНАЛЫ СОБЫТИЙ, чтобы убедиться, что параметр Состояние группы SIL имеет значение «Команда останова». В журнале событий должна быть запись «SIL Group Stop cmd» (команда останова группы SIL).

Если испытание не пройдено:

  • возможно, какие-то аватары SIL не связаны с соответствующей группой SIL. Проверьте конфигурацию.

3

В разделе УСТРОЙСТВА панели ДИАГНОСТИКА убедитесь что параметр Состояние интерфейсного модуля SIL (SIM) имеет значение «Команда останова». В журнале событий должна быть запись «SIL Group Stop cmd» (команда останова группы SIL).

Если испытание не пройдено:

  • возможно, устройство аварийного останова подключено не к тому модулю SIM. Проверьте коммутацию.

  • возможно, устройство аварийного останова подключено к модулю SIM неправильно. Проверьте коммутацию.

4

Примените команду пуска к аватару SIL соответствующей группы SIL и убедитесь, что запуск не будет выполнен: пускатели должны оставаться разомкнутыми и команда пуска должна игнорироваться до тех пор, пока не будет выполнен сброс устройства аварийного останова.

Если испытание не пройдено:

  • возможно, какие-то аватары SIL не связаны с соответствующей группой SIL. Проверьте конфигурацию.

Если любые из этих испытаний, несмотря на устранение ошибок, не будут успешно пройдены, эксплуатация системы недопустима. Замените устройства, не прошедшие испытания.

5

После того как проверочное испытание функции безопасности будет успешно пройдено, выполните сброс устройства аварийного останова и убедитесь, что все пускатели SIL и интерфейсные модули SIL перешли в состояние готовности (светодиодный индикатор DS непрерывно светится зеленым).

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.