8536IB1904RU-03

Терминология, связанная с функциональной безопасностью

Определения терминов, связанных с функциональной безопасностью, которые используются в этом руководстве, приведены ниже.

Термин

Стандарт

Определение

Отказоустойчивость

МЭК 61511-1

Способность функционального элемента продолжать выполнять требуемую функцию при наличии сбоев или ошибок.

Функциональная безопасность

МЭК 61508-4

Часть общей безопасности, обусловленная применением управляемого оборудования (EUC) и системы управления EUC и зависящая от правильности функционирования электрических/электронных/программируемых электронных (E/E/PE) систем, связанных с безопасностью, и других средств по снижению риска.

Безопасный отказ

МЭК 61508-4

Отказ элемента и/или подсистемы и/или системы, играющей роль в реализации функции безопасности, который:
  1. приводит к ложной работе функции безопасности по переводу управляемого оборудования (EUC)* (или его части) в безопасное состояние; или

  2. повышает вероятность ложной работы функции безопасности по переводу управляемого оборудования (EUC)* (или его части) в безопасное состояние.

Доля безопасных отказов

МЭК 61508-4

Отношение частоты безопасных отказов к суммарной частоте отказов системы.

Безопасное состояние

МЭК 61511-1

Состояние процесса, в котором достигается безопасность.

МЭК 61800-5-2

Состояние PDS(SR)* при достижении состояния безопасности

Безопасный останов

МЭК 61800-5-2

Функции безопасного останова Safe Stop определяются следующим образом:

  • Безопасное отключение крутящего момента (STO)

    • Эта функция предотвращает подачу на двигатель энергии, создающей усилие.

    • Эта подфункция безопасности выполняет неконтролируемый останов и соответствует категории останова 0 по МЭК 60204-1.

  • Безопасный останов 1 (SS1)
    • Безопасный останов 1 — управляемое торможение: SS1-d — запускает и осуществляет управление интенсивностью торможения двигателя в рамках установленных пределов, чтобы остановить двигатель, и запускает функцию STO (см. 4.2.3.2), когда частота вращения двигателя окажется ниже заданного предела; или

    • Безопасный останов 1 — мониторинг линейного изменения оборотов: SS1-r — запускает и контролирует интенсивность торможения двигателя в рамках установленных пределов, чтобы остановить двигатель, и запускает функцию STO, когда частота вращения двигателя окажется ниже заданного предела; или

    • Безопасный останов 1 — управление временем: SS1-t — запускает торможение двигателя и запускает функцию STO после определенной временной задержки.

Функция безопасности

МЭК 61800-5-2

Функция, реализованная связанной с безопасностью системой или другими средствами снижения риска, которая предназначена для достижения или поддержания состояния безопасности оборудования или механизмов, управляемых системой PDS(SR)*, в отношении конкретного опасного события

Уровень полноты безопасности (SIL)

МЭК 61508

Стандарт МЭК 61508 определяет четыре уровня полноты безопасности (SIL) для функций безопасности: SIL 1 — самый низкий уровень полноты безопасности, а SIL 4 — самый высокий.

Анализ опасностей и оценка рисков служат основой для определения требуемого уровня полноты безопасности.

Система, связанная с безопасностью

МЭК 61800-5-2

Специализированная система, которая

  • реализует необходимые функции безопасности, требующиеся для достижения или поддержки безопасного состояния оборудования или механизмов, управляемых системой PDS(SR)*; и
  • предназначена для достижения своими средствами или в сочетании с другими средствами снижения риска необходимой полноты безопасности для требуемых функций безопасности.

Подсистема

МЭК 61800-5-2

Часть проекта архитектуры верхнего уровня связанной с безопасностью системы, отказ которой приводит к отказу функции безопасности.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.