8536IB1904RU-03

Архитектура для низкой и высокой частоты переключения

Приведенная в этом разделе информация может быть использована для определения того, какая архитектура используется — для низкой или высокой частоты.

Электромеханическая часть пускателя SIL * характеризуется B10d.

Для расчета значения MTTFd (согласно ISO 13849-1) или λd (согласно МЭК 62061) применяется следующая формула:

MTTFd = B10d / (0,1 * Nop)

При этом λd = 1 / MTTFd

Nop: среднее количество операций в год

Согласно ISO 13849 срок эксплуатации электромеханического компонента ограничивается значением T10d (среднее время до опасного отказа 10 % компонентов*).

Следовательно, срок эксплуатации пускателя SIL определяется следующим образом:

T10d = B10d / Nop

Значение B10d для пускателя SIL равно B10d = 1 369 863. Если предположить что T10d составляет 10 лет, количество циклов пускателя SIL системы TeSys ограничено следующим значением Nop = B10d / T10 = 131 400 / год (или среднее значение за год составляет 15 цикл/час).

Если для определенной задачи требуется значение Nop ниже указанного, то система относится к категории низкой частоты переключения (при этом аватары SIL можно использовать как есть). Иначе, если система относится к категории высокой частоты переключения (и функция безопасности должна быть реализована с использованием отдельного аватара SIL, как описывается ниже).

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.