8536IB1904RU-03

Группа SIL

Группа SIL* состоит из одного из нескольких аватаров SIL, связанных с одним интерфейсным модулем SIL. Все аватары SIL одной группы SIL реагируют на одну команду останова SIL. Интерфейсный модуль SIL всегда устанавливается справа от последнего пускателя SIL, входящего в группу SIL (с противоположной стороны от модуля удаленного подключения).

В систему может входить несколько групп SIL.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.