8536IB1904RU-03

Средняя частота опасных отказов [ч-1] (PFH). (Определение опасных отказов приведено в МЭК 61508-4)

Для поддержания функции безопасности стандарт МЭК 61508 устанавливает различные уровни мер, необходимых для предотвращения и контроля выявленных ошибок, в зависимости от необходимого уровня SIL*.

Все компоненты функции безопасности должны проходить оценку вероятности для определения эффективности мер, реализованных для управления выявленными отказами.

В ходе такой оценки определяется показатель PFH (средняя частота опасных отказов*-1]) для связанной с безопасностью системы. Он отражает вероятность того, что в течение часа связанная с безопасностью система выйдет из строя опасным образом и функция безопасности не сможет быть правильно отработана.

В зависимости от уровня SIL значение PFH не должно превышать определенных значений для связанной с безопасностью системы в целом.

Отдельные значения PFH для элементов цепочки функций суммируются. Результат не должен превышать максимальное значение, предусмотренное стандартом.

Уровень полноты безопасности

Средняя частота опасных отказов*-1] (PFH) при высокой частоте запросов или непрерывных запросах

4

10-9 ≤ — < 10-8

3

10-8 ≤ — < 10-7

2

10-7 ≤ — < 10-6

1

10-6 ≤ — < 10-5

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.