8536IB1904RU-03

Останов SIL, категория останова 1, категория электроснабжения 2

Пример: Останов SIL, категория останова 1, категория электроснабжения 2 *

Легенда для Пример: Останов SIL, категория останова 1, категория электроснабжения 2

Механическая блокировка

Вход

Параллельная связь

Пуск

Реверсная связь

Расширение

Разъем плоского кабеля

Контролируемый останов

Интерфейсный модуль SIL (SIM)

Категория останова 1

Источник питания

Автоматический выключатель на входе

Кнопка аварийного останова (S1)

ПЛК

Кнопка запуска S2

Модуль удаленного подключения

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.