8536IB1904RU-03

Интерфейсный модуль SIL

Расчетные значения SIL * Интерфейсный модуль (SIM)

Архитектура

SIM

PFH*

PFD*

SFF*

HFT*

MTTFd (лет)

DC*

Категория электроснабжения 1*

2,10 – 10

2,10 – 5

90 %

1

17 459

Не касается

Категория электроснабжения 2

> 99 %

90%

Категория электроснабжения 3

> 99 %

90%

Категория электроснабжения 4

99%

99%

Примечание: Значения PFD и PFH рассчитываются для следующих условий:
  • Интервал испытаний = 20 лет

  • MTTR* = MRT* = 24 часа

Архитектурные требования, приведенные в табл. 3 МЭК 61508-2 и в табл. 5 EN 62061, выполнены для уровней до SIL 3.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.