8536IB1904RU-03

Состояние контактов пускателей SIL

Информация о состоянии пускателей SIL*, входящих в группу SIL, передается через зеркальные контакты входа/выхода модуля SIM. Это позволяет реализовать архитектуру категории электроснабжения 2*, когда зеркальные контакты подключаются к модулю Preventa XPS (или аналогичному). Эти конфигурации позволяют осуществлять непосредственный мониторинг электромеханических устройств механически связанным контактным элементом, обеспечивающим диагностическое покрытие до 99 %. См. EN ISO 13849-1, табл. E.1 «Оценка диагностического покрытия (DC)».

Состояние контактов пускателя SIL

Состояние группы SIL

Состояние зеркального контакта входа/выхода

Все пускатели SIL разомкнуты

Зеркальный контакт входа/выхода замкнут

По крайней мере один пускатель SIL замкнут

Зеркальный контакт входа/выхода разомкнут

Питание на TeSys island не подается или обнаружен отказ функции безопасности

Зеркальный контакт входа/выхода разомкнут

Подключение модуля SIM к модулю Preventa XPS-AF

Внешние условия пуска (ESC)

Кнопка пуска (S2)

Кнопка аварийного останова (S1)

Источник питания

Модуль Preventa XPS-UAF

Вход

Зеркальный выход модуля SIM

Пуск

Зеркальный вход модуля SIM

Расширение

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.