8536IB1904RU-03

Интерфейсный модуль SIL

Интерфейсный модуль SIL* (SIM) системы TeSys™ island является вспомогательным модулем, необходимым для активирования функциональной безопасности системы.

Функция останова SIL реализуется исключительно электромеханическими средствами без использования цифровой связи или модуля удаленного подключения.

Модуль SIM:

  • подключается к внешнему модулю Preventa™ XPS (или аналогичному);

  • управляет функцией останова своей группы SIL;

  • обменивается эксплуатационными данными с модулем удаленного подключения;

  • предоставляет эксплуатационную информацию посредством светодиодных индикаторов, расположенных на передней панели.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.