8536IB1904RU-03

Аттестованный персонал

Только соответствующим образом обученные лица, ознакомившиеся с данным руководством и остальной документацией, связанной с изделием, и понимающие их содержание, имеют право работать с данным изделием.

Квалифицированный специалист должен уметь обнаруживать возможные опасности, которые могут возникнуть в результате изменения значений параметров и, в целом, от механического, электрического или электронного оборудования. Квалифицированный специалист должен быть знаком со стандартами, положениями и правилами предотвращения несчастных случаев на производстве, которые он должен соблюдать при разработке и реализации системы.

Использование и применение информации, содержащейся в данном руководстве, требует опыта в разработке и программировании автоматизированных систем управления. Только вы, пользователь, производитель оборудования или интегратор, можете знать обо всех условиях и факторах, присутствующих во время монтажа, настройки, эксплуатации и технического обслуживания оборудования или процесса, и, следовательно, можете определять средства автоматизации и связанное с изделием оборудование, а также сопутствующие меры безопасности и блокировки, которые можно эффективно и правильно использовать.

При выборе оборудования для автоматизации и управления (и любого другого соответствующего оборудования или программного обеспечения) для конкретного применения необходимо также учитывать применимые местные, региональные или национальные стандарты и/или нормативы.

При использовании данного оборудования обратите особое внимание на соблюдение любых указаний по технике безопасности, электрических требований и нормативных стандартов, касающихся вашего оборудования или процесса.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.