8536IB1904RU-03

Категория электроснабжения 2

Связанный с безопасностью сенсорный элемент подключается к модулю Preventa XPS (или аналогичному). Выходы модуля Preventa XPS (или аналогичного) подключаются к общим входам SIL-IN/SIL интерфейсного модуля SIL*.

Для выполнения требований категории 2 необходим мониторинг обратной связи зеркального контакта (зеркальный вход / зеркальный выход) модулем Preventa XPS (или аналогичным), который выполняет внешний диагностический мониторинг зеркального контакта. Если зеркальный контакт не замыкается при останове, то следующий перезапуск блокируется для всех пускателей SIL в группе SIL.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.